组合图形对象

使用
排列
菜单中的
组
选项,将选定图形对象组合为一个组。
要对图形对象进行分组
  1. 选择要分组的对象。
  2. 从
    排列
    菜单中选择
    组
    。
    小贴士:
    要编辑一个组,可双击该组并选择要在该组中编辑的各个对象,也可使用
    对象浏览器
    。您无需取消组合就能够编辑组中的对象。
    每个对象周围的手柄都会替换为组周围的单组手柄。您可以使用这些柄来调整组的大小,如同对单个对象调整大小一样。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal