在图形画面中显示或隐藏一个图形对象

可使用
对象浏览器
中图形对象前的复选框来显示或隐藏图形画面中的对象。
在图形画面中显示或隐藏图形对象
  • 在
    对象浏览器
    中,选中要显示的对象前的复选框,或取消选中要隐藏的对象前的复选框。
    小贴士:
    • 默认情况下,将选中
      对象浏览器
      中的所有复选框,且所有对象均显示在图形画面中。
    • 如果选中或清除
      对象浏览器
      中一个组前的复选框,该组中所有对象都会在图形画面上显示或隐藏。如果选中或清除
      对象浏览器
      中
      显示
      根节点前的复选框,图形画面上的所有对象都会显示或隐藏。
    • 在运行时,图形对象的显示状态取决于表达式。
      对象浏览器
      对于图形对象的可见状态对运行时对象的默认可见状态没有影响。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal