使用鼠标调整图形对象大小

可使用鼠标调整所有图形对象的大小。
要使用鼠标调整图形对象大小
  1. 选择对象。对象周围将出现手柄。
  2. 将指针置于其中一个手柄上。随即显示一个双向箭头。
  3. 拖动柄,直到对象达到所需大小。
    小贴士:
    • 拖动侧边柄可以更改宽度或高度,或拖动角柄可以同时更改宽度和高度。
    • 要获得完美的圆形和正方形,请在用鼠标拖动角柄的同时按住
      Ctrl
      键。
    • 要保持宽高比(宽度/高度),请在用鼠标拖动角柄的同时按住
      Shift
      键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal