对象浏览器

如何打开“对象浏览器”?
当打开工程时,将在主窗口的右侧显示
对象浏览器
。可以隐藏该窗口或更改其大小和位置。如果该窗口不显示,可使用以下方法之一打开窗口:
  • 在
    图形
    工具栏中,单击 Show/hide object explorer tool。
  • 从
    视图
    菜单选择
    对象浏览器
    。
  • 右键单击对象,然后选择
    对象浏览器
    。
对象浏览器
提供一个树形列表,列出图形画面中所有对象的名称,允许从列表中选择和突出显示。组在树中列为可扩展条目,带有 + 图标。
您可以使用
对象浏览器
执行以下操作:
  • 选择图形画面中隐藏在其他对象后面的对象,而无需将对象置于前方。对象按从前到后的顺序列出。最近创建的对象位于前方,除非您使用
    置于底层
    选项将其移动到底层。
  • 通过选中或清除
    对象浏览器
    中对象前的复选框,可以显示或隐藏图形画面上的对象。
  • 突出显示按对象类型分组的对象、已附加动画的对象和包含特定标签或表达式分配的对象。
对象浏览器
不显示墙纸对象和 ActiveX 复合对象中的对象。
小贴士:
  • 右键单击
    对象浏览器
    中的
    显示
    根节点,会显示一个上下文菜单。该菜单即为右键单击图形画面时看到的菜单。
  • 当在
    对象浏览器
    中右键某对图形对象或对象组时,该对象或组的上下文菜单就会出现。该菜单同您在图形画面中右击对象出现的菜单一样,只是不显示
    对象浏览器
    菜单项。
  • 当在
    对象浏览器
    中双击许多图形对象时,包括绘图对象,会打开对象的
    属性
    对话框。对于 ActiveX 对象,双击对象的行为取决于第三方的实现方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal