在图形画面中选择一个图形对象

可通过多种方法选择图形画面中的图形对象。
要选择图形画面的图形对象,可执行以下操作之一
  • 在图形画面中单击对象。在图形画面中选择图形对象后,选中的对象也会在
    对象浏览器
    中被选中。
  • 在
    对象浏览器
    中,单击对象。只能在
    对象浏览器
    中选择一个对象。
选择图形对象后,选择控点会出现在图形画面的对象上。
小贴士:
  • 当
    选择
    工具为活动状态时,光标会显示为箭头。选择其他工具时,该工具的符号会显示在箭头下方。
  • 要选择多个对象,请在选择第一个对象后按
    Ctrl
    键,并在图形画面上单击其他对象。
  • 要选择图形画面中的所有对象,请在
    编辑
    菜单上选择
    全选
    。如果图形画面包含分组对象,
    全选
    只会选中组,不会选中组中的个别对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal