以小幅增量调整图形对象大小

使用
Shift
键和箭头键以小幅增量调整对象大小。
要以小幅增量调整图形对象大小
  1. 选择对象。对象周围将出现手柄。
  2. 将指针置于其中一个手柄上。随即显示一个双向箭头。
  3. 按下
    Shift
    键和箭头键,直到对象达到期望的大小。
    小贴士:
    也可通过编辑
    属性面板
    的
    高度
    和
    宽度
    属性调整图像对象的大小。
    要将多个对象调整为相同大小,请选择这些对象,并在
    共享属性
    面板中编辑
    高度
    和
    宽度
    属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal