对齐图形对象

使用
排列
菜单中的
对齐
选项放置所选对象,使其彼此对齐并与网格对齐。最终定位取决于使用的命令。
要对齐图形对象
  1. 选择要对齐的对象。
  2. 从
    排列
    菜单中选择要对所选对象应用的对齐选项。
    小贴士:
    也可以使用
    对齐
    工具栏对齐对象。要打开
    对齐
    工具栏,请从
    视图
    菜单中选择
    工具栏 > 对齐工具栏
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal