将图形对象转换为墙纸

用户可能需要将图形对象或对象组转换为墙纸。
要将图形对象或组转换为墙纸
  1. 选择要转换为墙纸的对象或组。
  2. 请执行以下操作之一:
    • 选择
      编辑 > 墙纸 > 转换为墙纸
      。
    • 右键单击所选对象或组,然后选择
      转换为墙纸
      。
      小贴士:
      要解锁墙纸对象,可右键单击画面的任意空白区域,然后选择
      解锁所有墙纸
      。或者,选择
      编辑 > 墙纸 > 解锁所有墙纸
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal