等距排列图形对象

使用
排列
菜单中的
垂直等距
和
水平等距
选项移动选定对象,使对象之间的间距相等。您必须至少选择三个对象才能使用以下命令。
要使图形对象之间的间距相同
  1. 选择至少三个对象。
  2. 从
    排列
    菜单中选择要应用的分隔选项。
    小贴士:
    要对列中的对象进行排列,可粗略地排列对象,然后选择对象并使用
    居中对齐
    ,然后使用
    垂直等距
    来精确排列对象。
    对于水平线,请使用
    垂直居中
    ,然后选择
    水平等距
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal