选择另一对象后的图形对象

无需采用字体便可选择位于其他对象后方的图形对象。
要选择位于其他对象后的图形对象
  • 单击顶部对象,然后再次单击顶部对象。
    小贴士:
    还可以在
    对象浏览器
    中选择位于其他对象后方的对象。在
    对象浏览器
    中,会按从前到后的顺序列出各对象。
    可使用
    对象浏览器
    中图形对象前的复选框来显示或隐藏图形画面中的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal