在文本对象中嵌入变量

可在任何图形文本对象中插入嵌入式变量。运行时,文本将更新为变量的实时值。
要在文本对象中插入嵌入式变量
  1. 双击要设置的文本对象。
  2. 单击包含文本框的
    常规
    选项卡。
  3. 在文本框中,键入所需文本。
  4. 在要嵌入变量的位置单击
    插入变量
    。
  5. 选择要插入的变量的类型。
  6. 定义变量,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal