“字符串变量”对话框中的选项

下表显示了
字符串变量
对话框中的选项。
表标题
表标题
标签
选择此选项可将字符串标签作为字符串变量源使用。键入字符串标签的名称,或键入标签占位符。
要打开
标签浏览器
并从中选择一个标签,单击
浏览
按钮。
字面字符串
选择此选项可将字面数值字符串作为数字变量输入。该选择将在嵌入式变量的开头添加字符“L”(对于字面型),并防止系统执行该变量的标签读取操作。
可在
字面字符串
选项中包含数字。如果要显示的数字要求小数位或其他特殊格式,则使用
字面数值
选项。
固定字符数
如果希望总是以相同的字符数显示变量,则选中此复选框。然后,选择要显示的字符数,最多 255 个。
如果清除此复选框,则嵌入式变量的长度会更改以适应字符串标签值的长度。
显示字符串最右边的字符
如果要从字符串的右边开始计算显示的字符数,而不是从字符串的左边开始计算,则需选中此复选框。
如果字符串的长度大于字段宽度,则显示 * 字符
当字符串太长而无法在字段中完整显示时,如果希望在画面中显示星号 (*),请选中此复选框。
如果选中
显示字符串最右边的字符
复选框,星号将会显示在字符串的开头,否则将显示在末尾。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal