插入时间/日期变量

使用
时间日期
对话框可在文本框中插入时间和日期变量。时间和日期会在运行时动态变化。
例如,许多开发人员希望将系统时间和日期放置在主显示上。为此,可在文本字符串中嵌套时间和日期变量,并将其链接到系统时间标签。例如,字符串“当前时间为 /*t*/”可能显示为当前时间是下午 3:04:45。
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。请使用
插入变量
和
编辑变量
对话框来避免问题。
要设置时间/日期变量
  1. 在图形对象
    属性
    对话框中的
    标题
    框中,或者在
    本地消息
    、
    参考消息
    或
    报警设置
    编辑器的
    消息
    列中,单击
    插入变量
    。
  2. 单击
    时间/日期
    。
  3. 选择选项。
  4. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    将采用
    控制面板
    中
    区域和语言选项
    对话框的
    区域选项
    选项卡中定义的操作系统语言显示列表中的时间和日期格式。将以应用程序的当前语言显示时间和日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal