可创建嵌入式变量的位置

可在以下编辑器中创建嵌入式变量:
  • 图形
    。使用此编辑器在图形对象的标题或任何文本对象中插入嵌入式变量。对于具有多种状态的图形对象,可以在各状态的标题中插入不同的嵌入式变量。
  • 本地消息。
    使用此编辑器在本地消息中插入嵌入式变量。
  • 参考消息。
    使用此编辑器在参考消息中插入嵌入式变量。
  • 报警设置
    。使用此编辑器在报警消息中插入嵌入式变量。
  • 画面设置。
    使用此编辑器在画面的标题栏中插入嵌入式变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal