编辑现有的嵌入式变量

您可能需要编辑嵌入式变量。
要编辑嵌入式变量
  1. 在
    标题
    框或
    字符串编辑
    对话框中双击嵌入式变量,或右键单击该变量并选择
    编辑变量
    。
  2. 在打开的对话框中进行更改。
  3. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。请使用
    插入变量
    和
    编辑变量
    对话框,以免出现问题。
    要删除嵌入式变量,请选择嵌入式变量,然后按下
    Delete
    键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal