插入数字变量

使用
数字变量
对话框来在文本框中插入数值变量。数字变量可以是标签名称或提供在运行时可动态更改的值的占位符,或者是在输入时将会显示的字面数值。
在很多情况下,用户可能想要在对象的固定字符串中显示过程数据。例如,可能想要显示数字输入启用按钮标题中设置点的当前值以编辑设置点值。要达到这个目的,在标题属性中嵌套设置点数据项或标签。
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。请使用
插入变量
和
编辑变量
对话框来避免问题。
要设置数值变量
  1. 在图形对象
    属性
    对话框中的
    标题
    框中,或者在
    本地消息
    、
    参考消息
    或
    报警设置
    编辑器的
    消息
    列中,单击
    插入变量
    。
  2. 单击
    数字
    。
  3. 指定选项。
  4. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    要编辑数字变量
    1. 在文本框中双击数字变量,或者右键单击并选择
      编辑变量
      。
    2. 在
      数字变量
      对话框中进行所需更改,并单击
      确定
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal