在标题中嵌入变量

可以在任何具有标题的图形对象的标题中插入嵌入式变量。运行时,标题将更新为变量的实时值。
要在标题中插入嵌入式变量
  1. 双击要设置其标题的对象,以打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击包含
    标题
    框的选项卡。可能是
    常规
    选项卡、
    标记
    选项卡或
    状态
    选项卡,具体视对象类型而定。
  3. 在
    标题
    文本框中,键入所需标题。在想要嵌入变量的位置单击
    插入变量
    。
  4. 选择要插入的变量的类型。
  5. 定义变量,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal