时间和日期变量语法

嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。请使用
插入变量
和
编辑变量
对话框来避免问题。
列表中的时间和日期格式将采用
控制面板
中
区域和语言选项
对话框的
区域选项
选项卡中定义的操作系统语言显示。时间和日期将以应用程序的当前语言显示。
时间和日期嵌入式变量使用以下格式:
/*Time_date_format*/
其语法为:
  • 打开转义序列“/*”
  • 后跟一个或多个表示时间和/或日期格式的“字符”
  • 后跟关闭转义序列“*/”
Time_date_format 使用以下字符序列之一来指定格式:
从下拉列表选择该选项
要插入这些字符,请执行以下操作
调用以下格式
29/11/2000
SD
短日期
2000 年 11 月 29 日
LD
长日期
29/11/2000 下午 3:39:03
SDT
短日期和时间
2000 年 11 月 29 日下午 3:39:03
LDT
长日期和时间
下午 3:39:03
T
时间
下午 3:39:03 29/11/2000
TSD
时间和短日期
下午 3:39:03 2000 年 11 月 29 日
TLD
时间和长日期
例如,要显示后跟短日期的时间,您可以从列表中选择该选项:
下午 3:39:03 29/11/2000
时间和日期变量的显示方式将为:
/*TSD*/
开发期间,在画面中变量会显示其创建时间,直到画面关闭并重新打开。之后将显示画面重新打开的时间。
运行时,变量会持续更新。
当嵌入式变量在运行时显示时,会在时间和日期之间显示空格。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal