插入字符串变量

使用
字符串变量
对话框来在文本框中输入字符串变量。字符串变量可以是标签名称或在运行时将动态变化的占位符,或是在此输入时将显示的字面字符串。
在某些情况下,可能想要在某个字符串中嵌套其他字符串数据。例如,可能通过标签或数据项连接到提供报警文本消息或事件消息的控制器。可能想要捕获该文本消息并将其保存在 FactoryTalk View 报警消息中,以保留控制器问题的历史记录。为此,可在触发报警时生成的报警消息文本中嵌套数据项。当发生报警时,变量字符串将与警报文本一起保存。
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。请使用
插入变量
和
编辑变量
对话框来避免问题。
要插入字符串变量
  1. 在图形对象
    属性
    对话框中的
    标题
    框中,或者在
    本地消息
    、
    参考消息
    或
    报警设置
    编辑器的
    消息
    列中,单击
    插入变量
    。
  2. 单击
    字符串
    。
  3. 指定选项。
  4. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    要编辑字符串变量
    1. 在文本框中双击字符串变量,或者右键单击并选择
      编辑变量
      。
    2. 在
      字符串变量
      对话框中进行所需更改,然后单击
      确定
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal