“数字变量”对话框中的选项

下表显示了
数字变量
对话框中的选项。
选项
描述
标签
选择此选项可将标签作为数字变量源使用。键入模拟量或开关量标签的名称,或键入标签占位符。
要打开
标签浏览器
并从中选择一个标签,单击
浏览按钮
。
字面数值
选择此选项可将字面数值字符串作为数字变量输入。该选择将在嵌入式变量的开头添加字符“L”(对于字面型),并防止系统执行该变量的标签读取操作。
可在
字面字符串
选项中包含数字。如果要显示的数字要求小数位或其他特殊格式,则使用
字面数值
选项。
位数
选择要显示的最大位数,最多 17 位。小数点和负号各计为一位。
小数位
选择小数点后要显示的位数。
使用以下填充剩余
如果数据源值包含的位数比最大位数少,则可选择用于填充画面左侧的字符。
如果不想使用填充字符,则选择
无
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal