“时间和日期变量”对话框中的选项

下表显示了
时间和日期变量
对话框中的选项。
从列表中选择该选项
要插入这些字符,请执行以下操作
调用以下格式
29/11/2000
SD
短日期
2000 年 11 月 29 日
LD
长日期
29/11/2000 下午 3:39:03
SDT
短日期和时间
2000 年 11 月 29 日下午 3:39:03
LDT
长日期和时间
下午 3:39:03
T
时间
下午 3:39:03 29/11/2000
TSD
时间和短日期
下午 3:39:03 2000 年 11 月 29 日
TLD
时间和长日期
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal