数字变量语法

嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。请使用
插入变量
和
编辑变量
对话框来避免问题。
数值嵌入式变量使用以下格式:
/*LN:#
Tag_name Fill_character
DP:#*/
其语法为:
  • 打开转义序列“/*”
  • 后跟可选字母 L(表示“字面”),防止变量的标签读取(如果在
    数字变量
    对话框中选择
    字面数值
    选项)
  • 后跟字母“N”
  • 后跟冒号“:”
  • 后跟数字长度字段
  • 后跟空格字符
  • 后跟标签名称、标签占位符(#1、#2 等)
  • 后跟空格字符
  • 后跟一个说明左边填充属性的词
  • 后跟空格字符
  • 后跟字母“DP:”
  • 后跟小数位数
  • 后跟关闭转义序列“*/”
例如,要显示称为 Oven_temp 的模拟量标签的当前值,其中包含三位数字,两个小数位,且没有填充字符,请键入:
/*N:6 Oven_temp NOFILL DP:2*/
开发过程中,您在显示上将看到与数字一样多的 # 字符,小数点位置如规定那样:
###.##
在运行时,将看到以指定格式显示的标签的值:
183.00
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal