添加设备

通信设置
编辑器用于添加一个设备。
要添加设备
  1. 从
    应用程序
    选项卡中,双击
    通信设置
    编辑器,右键单击要添加设备的驱动程序或网络,然后单击
    添加设备
    。
    小贴士:
    不能在远程输入/输出和 DeviceNet 下添加设备。如果通信树中显示一个黄色问号(黄色问号),则表示不存在所选设备的映像。
  2. 在
    添加设备选择
    对话框中,执行以下操作之一:
    1. 从
      可用设备
      列表中选择一个硬件设备,然后单击
      确定
      。
      在向配置添加设备时,请选择该设备的最新修订版本。要快速查看某个网络上的所有活动设备,请在
      通信设置
      编辑器上选择该网络。
      如果通过 Prosoft AN-X2-AB-DHRIO 设备连接要添加的设备,则从
      Prosoft AN-X2-AB-DHRIO 连接的 PCCC 设备
      文件夹中选择设备。否则设备无法与
      FactoryTalk Linx
      通信。
      小贴士:
      如果“添加设备选择”对话框中的“可用设备”列表不包含要添加的设备,用户可以在设备描述文件安装工具中注册该设备的设备描述文件。这样将创建下面步骤中所需的设备描述文件。
    2. 选择
      GenericDevice
      ,
      EDS 文件中的通用设备
      。在“EDS 文件”字段中键入设备描述文件名,然后单击
      确定
      。
      一个 16 位的十六进制数或一个 16 位的十六进制数后加文件扩展名(.eds 或 .xml)是可接受的设备描述文件名。例如,004D000C00730200 和 004D000C00730200.eds 均是有效的设备描述文件名。
      小贴士:
      注册设备描述文件后,再次在
      通信设置
      编辑器中浏览通信树状目录。这样可以在
      添加设备选择
      对话框中检索到最新的
      可用设备
      列表。否则,在
      FactoryTalk View Studio
      或
      FactoryTalk Administration Console
      中添加设备时,新注册的硬件设备可能不会显示在
      可用设备
      列表中。
  3. 在
    设备属性
    对话框中,输入所需信息,然后单击
    确定
    。该设备会添加到步骤 1 中所选驱动程序或网络下。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal