FactoryTalk Linx 设备发现的“高级”设置

以下内容为
设备属性
对话框的
高级
选项卡上的设置。
设置
描述
浏览桥接网络的最多并发数据包个数
指定最大并发数据包值(默认值为 32,最小值为 1,最大值为 64)。
用于上传扩展属性的并发处理器数
指定用于上载扩展属性的并发处理器线程数(默认值为 5,最小值为 1,最大值为 16)
终端文件传输通信数据包大小
指定与终端通信的数据包大小(默认值为 2000)。
注意
:在虚拟机上将此选项更新为 1400,以提高性能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal