“设备属性”对话框,“常规”选项卡

如何访问此对话框?
添加设备或查看现有设备时,
设备属性
对话框显示
添加设备
:从
通信设置
编辑器中,右键单击要添加设备的驱动程序或网络,然后单击“添加设备”。在
添加设备选择
对话框中,从
可用设备
列表中选择一个设备,然后单击
确定
。
现有设备
:右键单击
通信设置
编辑器中的设备,然后单击
属性
。
添加新设备或查看现有设备时,将显示
设备属性
对话框。如果该设备是背板中安装的网桥设备,则
设备属性
对话框将提供设备名称、在背板中的插槽编号以及非背板连接(端口)地址的可配置字段。如果设备不是网桥设备,可配置字段将为设备名称,而非设备仅具有背板连接(端口)时的插槽编号或设备仅具有非背板连接(端口)的网络地址。
有时,通常不用于桥接的设备会具有其他端口(例如,
ControlLogix
控制器具有 DF1 串行端口)。在此情况下,“设备属性”对话框仅允许配置传入端口(例如,
ControlLogix
控制器通过串行端口进行连接时的 DF1 地址,或其通过背板中的网桥模块进行访问时的背板插槽编号)。必须从
网络属性
对话框配置任何其他端口的地址,该对话框可通过右键单击相应网络(显示在通信树状目录中的设备下方)进行访问。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal