针对 FactoryTalk Linx 的“CIP Security”选项卡

如何打开此对话框?
使用以下方法之一:
  • 在
    通信设置
    编辑器中,右键单击根目录中显示的设备,然后单击
    属性
    。
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    的
    通信
    选项卡中,右键单击根目录中显示的设备,然后单击
    属性
    。
使用“CIP Security”选项卡提供的配置字段,可以查看
FactoryTalk Linx
服务器工作站 CIP Security 状态,并重置 CIP Security 以清除 CIP Security 配置。
可使用
FactoryTalk Policy Manager
配置、部署和查看
FactoryTalk
系统 CIP Security 策略配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal