“网络属性”对话框设置

以下是
网络属性
对话框的设置。
设置
描述
名称
显示网络名称。此名称在整个拓扑中必须唯一。可以使用默认名称,或者为网络分配唯一名称。如果接受默认名称,将显示为
网络类型, 默认名称
。如果分配唯一的名称,则将显示为
网络类型, 唯一名称
。
地址/插槽
输出端口的地址/插槽号。请注意,地址/插槽号不显示在通信树状目录中。手动添加设备(而非通过浏览发现)时,
FactoryTalk Linx
将从地址范围上限开始自动分配该地址(或插槽号)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal