从设备描述文件中添加通用设备

在
添加设备选择
对话框中,如果某个硬件设备未在
可用设备
中列出,可使用该设备的设备描述文件将其添加为
GenericDevice,EDS 文件中的通用设备
。要添加的硬件设备必须具备有效且完整的设备描述文件(*.eds 或 *.xml)。
前提
  • 按照以下步骤在设备描述文件安装工具中注册设备描述文件。这样将创建添加通用设备所需的设备描述文件。
要从设备描述文件中添加通用设备
  1. 在
    添加设备选择
    对话框中,选择
    GenericDevice,EDS 文件中的通用设备
    。
  2. 在
    EDS 文件
    字段中,输入设备描述文件的名称或单击
    浏览
    找到该文件,然后单击
    确定
    。
  3. 在
    设备属性
    对话框中输入所需信息,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    某些硬件设备(如
    Micro800
    系列设备)需要额外支持新硬件设备的
    FactoryTalk Linx
    修补程序(或新版本)。这类设备仅通过注册设备的设备描述文件无法与
    FactoryTalk Linx
    进行通信。如果在完成上述步骤后,硬件设备无法与
    FactoryTalk Linx
    通信,请联系 Rockwell Automation 技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal