FactoryTalk Linx 的“CIP Security”选项卡设置

以下内容为
设备属性
对话框的
CIP Security
选项卡上的设置。
如果用户无权在此选项卡上更改与 CIP Security 相关的配置,请转到
系统
>
策略
>
产品策略
>
FactoryTalk Linx
>
功能安全
>
配置 CIP Security
以获取权限。
设置
描述
CIP Security 配置状态
显示
FactoryTalk Linx
工作站 CIP Security 配置状态。
已配置 CIP Security
表示
FactoryTalk Linx
工作站配置为通过
FactoryTalk Policy Manager
实现 CIP Security。
未配置 CIP Security
表示已清除
FactoryTalk Linx
工作站 CIP Security 配置。所有安全设置当前都处于出厂默认模式(CIP Security 已被禁用)。
已禁用 CIP Security
表示已禁用 CIP Security 通信和端口 2221。
禁用 CIP Security(端口 2221)
端口 2221 用于 CIP Security 通信。选中此复选框可禁用 CIP Security 通信和端口 2221。如果禁用此端口,则无法使用 CIP Security。
重置 CIP Security
单击此按钮可清除
FactoryTalk Linx
工作站的 CIP Security 配置并复位“禁用 CIP Security”选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal