为网络分配名称

有时,通常不用于桥接的设备会具有其他端口。在这种情况下,
设备属性
对话框只允许配置传入端口。必须在
网络属性
对话框中配置任何其他端口的地址。
要为网络分配名称
  1. 右键单击
    相应网络(显示在通信树状目录中的设备下方)。随即打开
    网络属性
    对话框。
  2. 在
    名称
    字段中,输入新的网络名称。此名称在整个拓扑中必须唯一。单击
    确定
    可接受更改并关闭对话框。此时该网络会显示为类型,唯一名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal