FactoryTalk Linx 设备发现的“高级”选项卡

如何打开此对话框?
使用以下方法之一:
  • 在
    通信设置
    编辑器中,右键单击根目录中显示的设备,然后单击
    属性
    。
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    的
    通信
    选项卡中,右键单击根目录中显示的设备,然后单击
    属性
    。
高级
选项卡提供配置字段来设置浏览桥接网络的最大并发数据包数、用于上传扩展属性的并发处理器数以及终端文件传输通信数据包大小。
浏览直连计算机的以太网子网时,使用
FactoryTalk Linx
“高级”选项卡。通过 USB 接口,通过 ControlLogix 背板或通过带有多个通信端口的
Logix 5000
控制器均可。设置最大并发数据包,指定
FactoryTalk Linx
尝试单次检测的同步设备数量。
  • 如果该值设置较高,则会提高用户浏览网络时
    FactoryTalk Linx
    检测设备的速率,但对于面向其他操作的设备,则会限制通过该设备的通信连接数量。
  • 如果该值设置较低,则会降低网络浏览对其他操作的影响,但也会降低在拓扑树中检测和显示设备的速率。
输入最大并发数据包值,以便在连接桥接设备时浏览桥接网络。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal