“设备属性”对话框,“常规”选项卡设置

以下内容为
设备属性
对话框的
常规
选项卡的设置。
设置
描述
名称
用于配置设备名称。此名称在整个网络中必须唯一。可以使用默认名称,或者为设备分配唯一名称。
例如,如果将 1756-ENBT/A 网桥设备添加到以太网网络并接受默认名称,则设备将在驱动程序下方显示为
IP 地址
,
1756-ENBT/A
,
1756-ENBT/A
。如果为设备分配一个唯一名称,则它将在驱动程序下方显示为
IP 地址
,
1756-ENBT/A
,
唯一名称
。
地址
连接设备与网络的 IP 地址。手动添加设备(而非通过浏览查找)时,
FactoryTalk Linx
自动将地址分配到端口。为进入端口分配一个其网络地址范围下限中的地址。为输出端口分配一个其网络地址范围上限中的地址。
提示:
进入插槽号和端口号显示在通信树状目录中。输出插槽编号和端口号则不会显示在通信树状目录中。但是,用户可以通过右键单击对应输出端口网络(显示在通信树状目录的设备旁边)以显示这些属性。
插槽
设备在背板中的位置的插槽编号。手动添加背板中的设备(而非通过浏览查找)时,
FactoryTalk Linx
自动为其分配插槽号。如果是进入端口,则从范围下限分配插槽编号。如果是输出端口,则从范围上限自动分配插槽编号。
请注意,
FactoryTalk Linx
分配给设备的插槽号可能会与背板系统中的实际(所需)布局冲突。选择与物理布局对应的插槽编号十分重要。
在浏览过程中,如果未在背板上显示预期结果,则设备的插槽地址属性可能不正确。浏览包含网桥设备的网络时,可右键单击此网桥设备并对其进行浏览。此操作可确定网桥设备在背板系统中的插槽地址,并将在浏览背板时看到预期结果。
禁用数据通信
用于启用或禁用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中设备的数据通信。
对于
RSLinx Enterprise
v5.90.00 (CPR 9 SR 9) 及更高版本(版本 6.00.00 更名为
FactoryTalk Linx
),数据通信禁止或启用仅支持
Logix 5000
控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal