FactoryTalk Linx 帮助

FactoryTalk® Linx
是
FactoryTalk®
Live Data 服务器和通信服务,旨在将来自
Allen-Bradley®
控制产品的控制系统信息传递给
Rockwell Automation®
FactoryTalk®
软件产品组合和
Studio 5000®
设计软件。虽然
FactoryTalk Linx
可以与大多数
Allen-Bradley
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controllers, PLC®)和许多其他控制产品通信,但是仍对其进行了优化,以使用 EtherNet/IP 与
Logix 5000™
可编程自动化控制器(PAC) 和
PlantPAx®
流程控制器协同工作。这使得可以提供最高数据速率和最大容量,同时最大限度降低对自动化网络和控制系统操作的影响。使用 FactoryTalk Linx 可以:
  • 浏览网络中的设备 - 网络浏览器提供在自动化系统中发现设备、允许用户进行拓扑导航、执行设备调试、访问设备属性和诊断统计数据的功能。
  • 采集数据 -
    FactoryTalk Linx
    提供一个可扩展的解决方案,支持小型应用程序在具有单个控制器的单个计算机上运行,以及大型分布式甚至冗余数据服务器配置与许多控制器通信。
  • 使用
    FactoryTalk® Linx™ Gateway
    远程代理服务器 -“通过代理服务的远程设备”使得一台计算机上的 FactoryTalk Linx 可通过网络上的中央 FactoryTalk Linx Gateway Professional 工作站进行桥接,以与其他网络上的自动化系统设备进行通信。
小贴士:
对于 6.00 之前的版本,
FactoryTalk Linx
称为
RSLinx Enterprise
。因此,部分软件安装和文档仍包含对之前
RSLinx Enterprise
名称的引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal