FactoryTalk Linx 配置

一个
FactoryTalk Linx
配置包括以下部分:
  • 通信设备及其设置(如节点和波特率)的列表。
  • 设备驱动程序及其关联属性。
  • FactoryTalk Linx
    可与其交换数据的潜在目标设备的列表。
  • 快捷方式。快捷方式是表示要连接的设备及该设备所包含的数据的名称。应用程序可通过与快捷方式相关联的通信路径确定数据所在的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal