运行同地协作的 FactoryTalk Linx 和 RSLinx Classic

FactoryTalk Linx
和
RSLinx Classic
可同时在同一计算机上运行。在 Logix Designer 版本 31.00 之前,如果需要使用
RSLogix 5
、
RSLogix 500
和 Logix Designer 应用程序来创建或编辑程序,需要使用
RSLinx Classic
。但是,对于
Studio 5000 Logix Designer
版本 31.00,现可以使用
FactoryTalk Linx
版本 6.00.00 与
Logix 5000
控制器进行通信。如果同一台计算机需要用作
FactoryTalk Linx
数据服务器,则可能需要进行一些配置更改,以确保
FactoryTalk Linx
和
RSLinx Classic
一起工作。
重要提示:
FactoryTalk Linx
和
RSLinx Classic
无法在同一台计算机上支持
非请求消息
。要支持非请求消息,
FactoryTalk Linx
需要绑定 TCP/IP 端口 44818 来接收 CIP 消息。此端口被 CIP 标准预留,这意味着来自第三方的其他 CIP 产品(例如
RSLinx Classic
和 KepServerEx)也可绑定该端口。要避免出现端口绑定冲突的问题,
请勿
在其他 CIP 产品(例如
RSLinx Classic
和 KepServerEx)需要绑定 TCP/IP 端口 44818 的同一台机器上启用
FactoryTalk Linx
的非请求消息功能。
Studio 5000 Logix Designer
版本 31.00.00 允许将通信软件切换到
FactoryTalk Linx
,从而不需要在同一台计算机上运行
RSLinx Classic
。
对于所有支持的操作系统
如果
FactoryTalk Linx
配置包含:
1784-PKTX 驱动程序
如果
FactoryTalk Linx
配置包含 1784-PKTX 驱动程序,并且需要
RSLinx Classic
使用同一驱动程序进行通信,则必须与
RSLinx Classic
共享
FactoryTalk Linx
中的驱动程序。
串行 DF1 驱动程序(RS232 DF1 设备)
如果
FactoryTalk Linx
配置包含串行 DF1 驱动程序(RS232 DF1 设备),并且需要
RSLinx Classic
使用同一驱动程序进行通信,则必须与
RSLinx Classic
共享
FactoryTalk Linx
中的驱动程序。
1784-PCIC(S) 驱动程序
如果
FactoryTalk Linx
配置包含 1784-PCIC(S) 驱动程序,请配置
FactoryTalk Linx
中的驱动程序,然后将虚拟背板添加至
RSLinx Classic
。虚拟背板是
RSLinx Classic
与
FactoryTalk Linx
之间的可共享组件。由于 1784-PCIC(S) 插入虚拟背板中,因此也是可共享的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal