配置 I/O

FactoryTalk Linx
支持远程 I/O (RIO)、ControlNet I/O 和 DeviceNet I/O 配置。
在远程 I/O (RIO) 中,物理机架由直接反映机架中 I/O 模块状态的数据字表示。
在 ControlNet I/O 配置或 DeviceNet I/O 配置中,通信接口卡物理连接到运行
FactoryTalk Linx
的主机计算机。
RSNetWorx™ for ControlNet
和
RSNetWorx™ for DeviceNet
用于配置各自的通信接口卡。
小贴士:
FactoryTalk Linx
还可以访问远程 ControlNet 设备的数据(例如通过 1756-CNB 模块访问
ControlLogix
控制器)。使用 RIO 过程配置远程 ControlNet 扫描器。
有关正确配置 I/O 的步骤,请参阅下文。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal