FactoryTalk Linx 配置导入导出工具

如何打开“
FactoryTalk Linx
配置导入导出工具”?
在
启动
菜单中,选择
Rockwell Software
>
FactoryTalk Linx
配置导入导出工具
。
FactoryTalk Linx
配置导入导出工具
可用于导入或导出
FactoryTalk Linx
驱动程序和快捷方式配置、使用桌面软件修改内容、替换配置或将配置移动到其他计算机。这可以作为从
FactoryTalk Administration Console
用户界面手动创建或编辑驱动程序和快捷方式配置的替代方法。
小贴士:
仅允许运行一个
FTLinxCfgIETool.exe
实例。不支持多个窗口。如果在工具已运行时再次启动,则不会打开任何新窗口。
小贴士:
FactoryTalk Linx
配置导入导出工具
限制:
  • 不支持导入和导出使用
    FactoryTalk Administration Console
    的拓扑视图中的“添加设备”选项添加到拓扑视图中的设备的配置。
  • FactoryTalk Linx
    Instance02 服务器仅支持以太网驱动程序。
  • FactoryTalk Linx
    Instance02 服务器不支持 Unsolicited Message 快捷方式。
在使用
FactoryTalk Linx
配置导入导出工具
之前,应该为用户授予导出或导入
FactoryTalk Linx
配置的权限。
设置用户权限
  1. 在
    开始
    菜单中,选择
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk Administration Console
    。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,选择
    系统
    >
    产品策略
    >
    策略
    >
    FactoryTalk Linx
    >
    功能安全
    。
    • 在
      导出配置
      >
      配置安全性
      中设置用于导出
      FactoryTalk Linx
      配置的用户权限。
    • 在
      导入配置
      >
      配置安全性
      中设置用于导入
      FactoryTalk Linx
      配置的用户权限。
      功能安全属性
    • 在
      查看驱动程序配置
      >
      配置安全性
      中设置用于导出
      FactoryTalk Linx
      驱动程序的用户权限。
    • 在
      添加/修改驱动程序属性
      >
      配置安全性
      和
      删除驱动程序
      >
      配置安全性
      中设置用于导入
      FactoryTalk Linx
      驱动程序的用户权限。
      功能安全属性
  3. 设置用于导入和导出快捷方式配置的权限。
    • 在
      FactoryTalk Administration Console
      中选择一个应用程序,右键单击该应用程序,然后选择
      安全性
      ,展开
      通用
      部分,确保允许
      读
      和
      写
      操作。
      Linx 应用程序的安全设置
    • (可选)对于
      网络
      目录下的应用程序,用户可以通过右键单击“区域”并选择
      安全性来指定某一区域的读写权限。
      然后展开
      通用
      部分,确保允许
      读
      和
      写
      操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal