FactoryTalk Linx 配置采用

三种类型的
FactoryTalk View
应用程序可使用
FactoryTalk Linx
配置:
  • 本地
    FactoryTalk
    应用程序(在
    FactoryTalk View SE
    或
    FactoryTalk Administration Console
    中创建)
  • 网络(分布式)应用程序(在
    FactoryTalk View SE
    Distributed 中创建)
  • FactoryTalk View ME
    应用程序
要开始使用
FactoryTalk Linx
,必须首先将其添加到
FactoryTalk
应用程序(该应用程序在
FactoryTalk Directory
中创建)。此操作可以在
FactoryTalk Administration Console
环境中完成,或者使用
FactoryTalk View SE
Standalone、
FactoryTalk View SE
Distributed 或
FactoryTalk View ME
产品完成。
在
FactoryTalk View Studio
和
FactoryTalk Administration Console
中均可以编辑
FactoryTalk Linx
配置。
FactoryTalk Administration Console
随
FactoryTalk
服务一起安装。
尽管
FactoryTalk Linx
的许多配置步骤是在产品之间共享的,但为了清晰和简便,已对这些步骤进行了分组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal