FactoryTalk Linx 的故障排除工具

为帮助隔离、诊断和纠正使用
FactoryTalk Linx
时可能遇到的问题,请使用以下故障排除工具:
FactoryTalk Diagnostics
事件记录
FactoryTalk Diagnostics
所提供的功能可以将整个启用了
FactoryTalk
的系统中所生成的错误、警告及其他状态消息记录到称为事件记录的中心位置。
如果遇到问题,可以查看记录中导致问题产生的事件,以帮助确定问题的原因,也可以对记录进行监控以确定潜在问题并在问题发生前采取纠正措施。要查看记录到本地记录的消息,可打开报警服务器所在的计算机上的
FactoryTalk Diagnostics
Viewer
。
预定义条目
预定义条目是数据提供程序以数据项的形式提供的内部计数器或字符串,用于故障诊断。数据提供程序所提供的预定义条目可访问
FactoryTalk Linx
中包含的内部信息,并且不需要读取。
使用
标签浏览器
访问预定义条目。
小贴士:
如果仍然无法隔离或解决问题,请联系 Rockwell Automation 技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal