FactoryTalk Linx 网络浏览器概述

FactoryTalk Linx
网络浏览器
是一种包含在
Rockwell Automation
软件应用程序中的交互式网络浏览器,用于导航网络拓扑结构和配置应用程序与设备通信时使用的访问方法。
FactoryTalk Linx
网络浏览器
可用来创建并修改设备网络配置。在
FactoryTalk Administration Console
中,它与
FactoryTalk Linx
共享网络配置。
重要提示: 不能在从 FactoryTalk 策略管理器版本 6.30.00 及更早版本以及 FactoryTalk Action Manager 版本 1.00.00 打开的嵌入式 FactoryTalk Linx 网络浏览器中配置驱动程序。打开独立的 FactoryTalk Linx 网络浏览器配置驱动程序。
小贴士:
当 RSLinxNG.exe(FactoryTalk Linx 服务)未运行或在任务管理器中重新启动时,FactoryTalk Linx 网络浏览器将无法更新网络拓扑,并会在您尝试与设备进行交互时报告错误。要恢复正常运行,请从 Windows 系统托盘关闭 FactoryTalk Linx 网络浏览器,然后重启。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal