备份和还原 FactoryTalk Linx 配置

自 v6.21 起,可在
FactoryTalk Administration Console
中备份和还原
FactoryTalk Linx
快捷方式和驱动程序配置。进行任何重大更改后,创建系统配置的备份十分重要,以便在发生计算机硬件或操作系统故障时帮助恢复系统操作。
可从
FactoryTalk Linx
中备份和还原
FactoryTalk Administration Console
配置。
FactoryTalk Linx
配置包含在四个区域中,如果您计划稍后还原系统,则必须保留所有这些区域。应用程序包含服务器和快捷方式配置,
FactoryTalk Linx
单独存储快捷方式所需的驱动程序信息,FactoryTalk System 文件夹包含由
FactoryTalk Linx
使用的安全策略设置,
FactoryTalk Policy Manager
则维护在启用了 CIP Security 时由
FactoryTalk Linx
使用的 CIP Security 配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal