“通信设置”编辑器设置

以下为
FactoryTalk Linx
通信设置
编辑器的设置。
重要提示:
在运行时修改此数据可能会导致意外结果。
设置
描述
设备快捷方式区域
在此区域可以添加、移除和修改快捷方式并将快捷方式属性应用到选定的快捷方式名称。
选项卡
包含表示通信拓扑的通信树状目录控件。这些选项卡用于添加、移除和修改设备及驱动程序。
右键单击通信树状目录中的各个节点可显示菜单选项。
取决于产品的不同,用户可以看到以下选项卡:
  • FactoryTalk View ME
    (ME):
    设计(本地)
    和
    Runtime(目标)
    选项卡
  • FactoryTalk View SE
    (SE) 本地:
    主
    选项卡
  • FactoryTalk View SE
    (SE) 网络:
    主
    选项卡和
    辅助
    选项卡(如果已选择服务器冗余)
模式
表示用户处于
联机
状态还是
脱机
状态。
浏览状态
表明
FactoryTalk Linx
是否正在扫描网络确定存在其他设备。
“快捷方式属性”表
表示与所选快捷方式相关联的属性。
快捷方式选项
表示与所选快捷方式类型相关联的选项。
提示:
如果选中
快捷方式类型
中的
Unsolicited Message
,则会显示更多选项。
状态消息
用于帮助配置快捷方式。
验证
单击
验证
显示“快捷方式验证器”的结果,此结果汇总了所有快捷方式分配和状态消息。
小贴士:
已向
FactoryTalk
添加警告,提示用户如果在开发环境中进行编辑,将对运行时系统产生不良影响。
如果通过对话框进行更改,
警告
图标 警告图标 会显示在可进行编辑的组件旁边。将光标悬停在该图标上会显示以下警告:
在运行时修改此数据可能会导致意外结果
。如果通过菜单项进行编辑,则会在单击菜单项时显示警告消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal