FactoryTalk Linx 功能

FactoryTalk Linx 版本 5.90.00 及更早版本:
  • 随
    FactoryTalk Services Platform
    一起交付和安装,包含在大多数
    Rockwell Automation
    软件产品中。
    FactoryTalk Linx
    也包含在
    PanelView Plus
    电子操作员界面 (EOI) 终端的固件交付清单中。
    小贴士:
    FactoryTalk Services Platform
    安装程序包括几个有用的工具。使用
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端与
    FactoryTalk Linx
    相连,以读取数据并向控制器直接写入数据。有关
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端的更多信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform
    联机帮助。
  • 作为使用该服务的每个软件包中的嵌入式组件进行访问。使用通过从
    FactoryTalk
    应用程序设计环境(例如 FactoryTalk® View Studio)或从
    FactoryTalk® Administration Console
    启动的
    通信设置
    编辑器配置
    FactoryTalk Linx
    。
  • 使用
    FactoryTalk Live Data
    可从任何
    FactoryTalk
    应用程序对控制器和设备数据进行访问。
  • 针对
    Logix 5000
    通信进行了高度优化。
  • 自版本 5.30.00 起,支持
    FactoryTalk® Alarms and Events
    。有关
    FactoryTalk Alarms and Events
    的更多信息,请参见
    FactoryTalk Alarms and Events
    联机帮助
    。
  • 自版本 5.30.00 起,网路应用程序提供以下选项:当主服务器发生故障时,指定辅助或冗余服务器接管服务。
  • 自版本 5.60.00 起,可使用设备的电子数据表 (Electronic Data Sheet, EDS) 文件中指定的参数直接从设备读取数据。
  • 自版本 5.70.00 起,可通过非请求消息直接接收来自
    Logix 5000
    控制器的数据。
  • 自版本 5.70.00 起,可以与
    Micro800™
    控制器进行通信。
  • 自版本 5.80.00 起,可以从支持
    ODVA™
    CIP™
    Energy Object 的设备中读取 Energy 使用信息。
  • 自版本 5.90.00 起,可以读取
    Logix 5000
    标签扩展属性(如
    @Min
    、
    @Max
    、
    @Description
    ),并将其传递到 FactoryTalk View 应用程序。对于
    FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00,此功能得到了强化以改善读取性能,并增加了使用与标签间接相关的信息提供描述的功能。此功能允许 FactoryTalk View SE Client 获取未直接分配描述的标签元素的描述。这类似于
    Studio 5000 Logix Designer
    的直通功能描述。
  • 自版本 5.90.00 起,当
    Logix 5000
    标签请求的外部访问在 Logix Designer 中切换至
    无访问
    时,会移除这些请求,并且可在控制器运行时从中移除标签。
  • 自版本 5.90.00 起,允许禁用与特定
    Logix 5000
    快捷方式的通信,以降低已禁用或处于脱机状态的
    Logix 5000
    控制器的影响。
FactoryTalk Linx 版本 6.00.00:
  • 自版本 6.00.00 起,可通过嵌入到
    Studio 5000
    和其他 Rockwell Automation 设计软件中的
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器控件直接配置 EtherNet/IP 网络驱动程序。
  • 自版本 6.00.00 起,可访问
    Logix 5000
    基于标签的报警属性(如
    @Alarm
    …)。
  • 提供各种通信驱动程序和路由选项。
  • 支持在小型系统中使用本地应用程序(也称为单机应用程序),以及在大型系统中使用网络应用程序(也称为分布式应用程序)。
  • 自版本 6.00.00 起,允许为单个
    Logix 5000
    控制器配置两条冗余快捷方式路径,以支持高可用性系统在禁用通过网络的路径时保持通信。
  • 自版本 6.00.00 起,允许为冗余
    ControlLogix
    版本 31.5x 系统中的主和辅助
    Logix 5000
    控制器配置两条快捷方式路径,以在发生冗余切换操作时保持通信。
  • FactoryTalk Linx
    6.00.00 针对 Studio 5000 和
    ControlFLASH
    新增了提供通信和浏览服务的能力。
    FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 扩展了此功能以支持
    Connected Components Workbench
    (CCW) 版本 12.00.00 和
    FactoryTalk AssetCentre
    版本 9.00.00。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.00.00 对虚拟背板和 USB 驱动程序进行了更新,并由 Microsoft 签署,从而允许它们在启用了 Windows 10 安全启动程序的工作站上运行。
    FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 扩展了此功能,以包括与 1784-PCICS 和 1784-PCKTS 卡相关联的驱动程序。在
    FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 中,1784-PKTX 驱动程序由 Microsoft 签署以支持 Windows 10 安全启动。
FactoryTalk Linx 版本 6.10.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 新增了独立版
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器,可通过 Windows“开始”菜单启动。之前,此组件只能通过其他
    Rockwell Automation
    软件(例如
    ControlFLASH
    和
    Studio 5000 Logix Designer
    )启动。网络浏览器可用于显示网络,以确定系统中处于活动状态的设备。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 新增了 FactoryTalk 安全产品策略,为授权用户提供更多通过配置实现的控制功能。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 新增了 FactoryTalk 审核消息记录,以跟踪
    FactoryTalk Linx
    的配置更改。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 支持 Logix5000 V32 控制器中的新功能,可在运行的控制器上更改结构成员和标签的名称。当
    FactoryTalk Linx
    检测到重命名操作时,会立即停止请求旧名称,并将适当的错误状态信息反馈给请求数据的
    FactoryTalk
    软件,从而更容易地定位到受重命名操作影响的其他软件。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 新增了使用不受保护的 PLC-2 写操作接收非请求消息的功能。这样一来,允许 Logix5000 或早期控制器使用
    FactoryTalk Linx
    将信息发送至 FactoryTalk 软件包。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 更改了端口以太网驱动程序的“监听 EtherNet/IP 封装端口”(端口 44818)的默认设置,从而使
    FactoryTalk Linx
    对网络浏览请求作出响应并接收来自 Logix5000 控制器的非请求消息。
    RSLinx Classic
    版本 4.00.01 或早期版本中默认分配此端口,但在版本 4.10.00 中更新为不分配此端口,以降低这两个软件包之间发生冲突的可能性。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.10.00 新增了在单 Windows 操作系统上配置两个独立的数据服务实例的功能。该版本允许应用程序包含更多标签、数据客户端(例如 HMI 客户端)和/或控制器,而不影响其他
    FactoryTalk Linx
    数据服务器。
FactoryTalk Linx 版本 6.11.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.11.00 新增了使用 CIP Security 与 FactoryTalk 策略管理器建立安全加密通信的功能。有关 CIP Security 的更多信息,请参见
    FactoryTalk Policy Manager
    联机帮助
    。
FactoryTalk Linx 版本 6.20.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了对支持 Open Device Vendors Association (ODVA) 通用工业协议 (CIP) 的设备内部信息的访问功能,通过将类、实例和属性 (CIA) 消息传递与快捷方式类型
    CIP Object - Class/Instance/Attribute Message
    结合使用来实现。
  • FactoryTalk Linx
    的
    FactoryTalk Security
    策略已改进,以便从
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器控制用户功能并控制对 CIA 消息传递的访问。
  • 与
    FactoryTalk Linx Gateway
    结合使用时,可以为第三方产品在 FactoryTalk 系统中建立标准 OPC 连接。有关
    FactoryTalk Linx Gateway
    的更多信息,请参见
    FactoryTalk Linx Gateway
    帮助。
    FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了对支持 Open Device Vendors Association (ODVA) 通用工业协议 (CIP) 的设备内部信息的访问功能,通过将类、实例和属性 (CIA) 消息传递与快捷方式类型
    CIP Object - Class/Instance/Attribute Message
    结合使用来实现。
  • 自版本 6.20.00 起,
    FactoryTalk Linx
    支持数据类型为 LINT、ULINT、LREAL、USINT、UINT 和 UDINT 的标签通信。
  • 自版本 6.20.00 起,
    FactoryTalk Linx
    instance02 支持基于 Logix 的报警和事件。
  • 自版本 6.20.00 起,使用请求消息传递方式的
    FactoryTalk Linx
    可以通过
    DH+
    网络与使用 PLC-5 或 SLC-5 消息传递方式的
    Allen-Bradley
    控制器进行通信,而无需在计算机上安装 1784-PKTX 卡。使用 1756 EtherNet/IP 模块通过
    ControlLogix
    机架桥接到 1756-DHRIO 模块所连接的
    DH+
    网络,以此实现该功能。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了在
    FactoryTalk Linx
    浏览器 >
    配置驱动程序
    对话框中配置现有驱动程序的功能。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了查看新的 CIP 身份对象制造商信息的功能,这些信息包括
    目录号
    、
    制造日期
    、
    硬件版本
    、
    保修
    和
    系列
    。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了 FactoryTalk 审核信息,以诊断通过
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器所做的配置更改。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增的功能允许
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器浏览 5094 IO HART 模块并在拓扑中显示 HART 连接的设备。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增的功能允许
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器访问设备统计信息以便诊断设备。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增的功能允许
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器访问设备配置以帮助配置设备的端口和网络配置。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增的功能允许
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器启动网络浏览器以打开设备嵌入的 Web 页面。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增的功能允许
    FactoryTalk
    和
    PanelView Plus
    V12 终端访问四个属性:@Name、@Quality、@Timestamp 和 @Scope。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增的功能允许
    FactoryTalk
    和
    PanelView Plus
    V12 终端访问 PlantPAX 控制器扩展标签属性:@Library、@Instruction、@Label、@Area、@URL 和 @Navigation。
  • 自版本 6.20.00 起,
    FactoryTalk Linx
    更改为使用设备的
    网络路径
    来存储设备在系统中的位置,使用户能够使用设备的 IP 地址和机架中的插槽号来配置和存储快捷方式路径。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 提供中文、德语、法语和日语本地化用户界面(只有在安装了相同本地化版本的
    FactoryTalk View SE
    后,才能安装本地化的
    FactoryTalk Linx
    )。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了在指定时间后关闭未使用连接的功能。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.20.00 新增了以下功能:为使用 DHRIO 模块连接到 PLC/SLC 控制器的
    处理器
    快捷方式指定最大连接数。
FactoryTalk Linx 版本 6.21.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 在
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器中新增了
    关于
    对话框,用于显示已安装的
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器和
    FactoryTalk Linx
    的版本,或用于查看版权和联系人信息。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 新增了一个设备检测功能,用于检测可支持用户启动 LED 闪烁操作的设备;还在设备属性对话框中提供了一个选项,用于通过闪烁设备 LED 来定位设备的实际安装位置。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 新增了一个用来设置
    终端文件传输通信包大小
    的选项。用户可以选择 2000 字节或 1400 字节作为终端通信包大小(默认值为 2000)。如果 FactoryTalk View Studio ME 在虚拟机中运行,则数据包越小,传输时间越短。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 新增了两个预定义标签(@NamespaceTimestamp 和 @NamespaceTimestampOPC),用于显示上次 Logix 控制器命名空间更改的时戳。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 包含一个名为
    FactoryTalk Linx
    配置导入导出工具
    的新工具,该工具支持提取、修改和替换
    FactoryTalk Linx
    驱动程序和快捷方式配置,从而提供了从
    FactoryTalk Administration Console
    用户界面手动创建或编辑驱动程序和快捷方式配置的替代方法。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21 支持备份和还原
    FactoryTalk Administration Console
    中的快捷方式和驱动程序配置。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21 新增了为所选事件(包括 CIP Security 配置更改、网络配置更改和
    FactoryTalk Linx
    服务重新启动)生成 SysLog 的功能。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 改进了使用
    FactoryTalk Linx
    与设备(例如
    Studio 5000 Logix Designer
    和
    ControlFLASH Plus
    )直接通信的设计软件的性能。
  • 在
    FactoryTalk Linx
    版本 6.21.00 中,可通过
    FactoryTalk Linx
    网络浏览器启动
    FactoryTalk Linx
    冗余模块配置工具。
FactoryTalk Linx 版本 6.30.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 新增了一个选项,可通过
    网络浏览器
    启用或禁用服务器工作站或设备的 CIP Security(端口 2221)。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 支持浏览 5015 适配器,并使用 I/O 模块优化了 5015 适配器的用户界面。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.30.00 支持提示设备的脱机状态。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 新增了一个预定义标签 (
    @TrackedStateValue
    ),用于显示来自 Logix L7 系列控制器的跟踪状态变化检测值。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 在
    网络浏览器
    中新增了一个
    LLDP
    选项卡,用于查看和编辑设备的链路层发现协议 (Link Layer Discovery Protocol, LLDP) 检测状态。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 新增了与 Processor 快捷方式关联的
    @RedundancyEnabled
    和
    @RedundancyState
    预定义标签,用来指示关联的控制器是否在 ControlLogix 冗余配置中运行以及关联控制器的当前运行状态。这些标签对于用来监控冗余 ControlLogix 控制器的操作的人机界面 (Human Machine Interface, HMI) 画面很有用。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.30.00 支持浏览通过 GuardLink 连接的设备。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 移除了“IO Linx”通信驱动程序。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 增强了端口 44818 的配置,从而使
    FactoryTalk Linx
    和
    FactoryTalk Administration Console
    保持相同的配置状态。
  • FactoryTalk Live Data
    版本 6.30.00 扩展了受支持的订阅速率,现在包括 600 毫秒、700 毫秒、800 毫秒和 900 毫秒。
  • FactoryTalk Live Data
    版本 6.30.00 为数组索引添加了前导零,以便
    FactoryTalk Live Data
    标签浏览器按正确的数字顺序对数组元素进行排序。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.30.00 将最小 DCOM 验证级别提高到数据包完整性。有关受影响 Rockwell Automation 产品的更多信息,请参见知识库文档 ID:PN1581 - 产品通知 2022-01-001 - 安装 Microsoft DCOM 强化修补程序 (MS KB5004442) 后,Rockwell Automation 产品无法建立正确的 DCOM 连接。
FactoryTalk Linx 版本 6.31.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.31.00 支持为 PLC5 和 SLC500 控制器添加和配置 Unsolicited Message 快捷方式。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.31.00 支持添加和配置远程代理驱动程序。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.31.00 增强了
    LLDP
    选项卡上的配置。还会在
    端口配置
    选项卡上显示邻居信息。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.31.00 新增了设备配置的审核消息。配置设备属性时,审核消息将记录到 FactoryTalk Diagnostics Viewer 中。
FactoryTalk Linx 版本 6.40.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 支持通过 FactoryTalk Linx Gateway 远程代理服务器建立快捷方式连接。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 为 FactoryTalk 策略管理器提供了 64 位通信服务。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 更新了 USB 内核驱动程序,以允许 Windows 核心隔离设备安全。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 移除了 1784-PCICS 卡的内核驱动程序。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 支持将 FactoryTalk View ME Studio MER 工程文件传输到运行 FactoryTalk View ME 的 VersaView6300 计算机。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 支持从 FactoryTalk Administration Console 中的设置切换本地语言。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 包括了一个新的 FactoryTalk Live Data 标签浏览器,它可以浏览 Logix 扩展标签属性和嵌入在整数标签中的位。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 针对 CIA 消息支持 REAL 数组和 LREAL 数组数据类型。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 支持通过 Symbolic 快捷方式访问 Micro800 数字标签中的位。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.40.00 将从 FactoryTalk 软件接收的受支持标签引用的大小从 260 个字符增加到了 1024 个字符。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 支持显式保护模式功能。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 支持通过控制器上的旋转开关自定义 IP 子网。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 增加了一个可通过 FactoryTalk Linx Gateway 远程代理服务进行通信的驱动程序。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 增加了一个自动启动并最小化到系统托盘的选项。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 支持从 IO-Link 设备上传 IODD 设备描述文件并将其注册到设备描述(原 EDS)子系统。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 将可以添加到以太网驱动程序列表中的条目数从 64 增加到了 255。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.40.00 现在在拓扑树中显示设备的 DNS 主机名及其生成的 IP 地址。
  • FactoryTalk Linx
    配置导入导出工具
    版本 6.40.00 支持在不指定目标服务器的情况下导入和导出驱动程序。
FactoryTalk Linx 版本 6.50.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.50.00 支持在当前网络接口卡(Network Interface Card,NIC)不可用时自动选择备用网络接口卡。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.50.00 支持 1756-RM3 ControlLogix 冗余模块(需要版本 10.00.00 的冗余模块配置工具)。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.50.00 支持使用 EtherNet/IP 机柜内网络中的 LLDP 表来发现设备。
  • FactoryTalk Linx
    网络浏览器
    版本 6.50.00 增强了设备定位器功能,以支持更广泛的设备,包括 Stratix 5200 和 5800 工业以太网交换机以及 1783-ETAP3T 模块。
FactoryTalk Linx 版本 6.60.00:
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.60.00 支持
    EtherNet/IP
    机柜内解决方案。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.60.00 支持 1756
    ControlLogix®
    5590 控制器。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.60.00 支持
    Stratix®
    4100
    EtherNet/IP
    测试接入点(ETAP)。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.60.00 支持来自
    FactoryTalk® Design Studio™
    的标签。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.60.00 新增了预定义标签(@AlarmClass 和 @AlarmGroup),用于显示 Logix 控制器中的报警类和报警组的值。
  • FactoryTalk Linx
    版本 6.60.00 支持新的
    FactoryTalk Linx
    扩展标签属性 @Shortcut。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal