入门

以下步骤概述了如何将
FactoryTalk Alarms and Events
设置为网络分布式应用程序的一部分。
使用以下步骤即可完成对系统报警和事件的初始配置。更多详细信息,请参见
FactoryTalk Alarms and Events
系统配置指南
。
  1. 规划系统,安装并激活软件
    将
    FactoryTalk Alarms and Events
    设置为网络分布式应用程序的一部分,位于
    FactoryTalk
    Network Directory 内,分布于在多台计算机上运行的自动化系统中。
  2. 设置基于设备的报警监控
    设置基于设备的报警监控,以使用内置报警或报警指令从
    Studio 5000
    控制器获取报警。对于 Studio 5000 Logix Designer 应用程序提供的基于设备的报警监控,预置报警或报警指令进行了配置,然后下载到
    Studio 5000
    控制器中。控制器检测报警条件,并将报警状态通知给报警和事件服务。软件组件将此信息发布给设备服务器。该信息可以通过设备服务器记录到数据库中,从 FactoryTalk View 图形画面进行监控。
  3. 设置基于服务器标签的报警监控
    设置基于服务器标签的报警监控,从数据服务器获取报警。基于软件的标签报警和事件服务器通过数据服务器监控控制器标签的报警条件,并发布显示和记录的事件信息。基于标签的报警监控可用于通过
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    ) 进行通信的
    Studio 5000
    控制器、PLC-5 和 SLC 500 设备,或用于通过 OPC 数据服务器进行通信的第三方控制器。
  4. 设置 OPC UA 报警监控
    设置 OPC UA 报警监控,以从第三方 OPC UA 服务器获取报警。第三方设备的报警数据先路由到 OPC UA 服务器,再路由到
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector,最后路由到
    FactoryTalk Alarms and Events
    。报警信息可以记录到数据库中,并从 FactoryTalk View 图形画面进行监控。
  5. 设置图形画面
    使用嵌入在
    FactoryTalk View
    图形画面中的报警和事件对象,在运行时对基于设备的报警、基于服务器标签的报警和 OPC UA 报警进行监控并与之交互。这些报警和事件对象包括报警和事件条、报警和事件汇总、报警状态浏览器、报警和事件记录查看器,以及自动诊断事件汇总。将这些对象添加到
    FactoryTalk View
    图形画面后,操作员和用户可在运行时使用它们与报警和事件进行交互。
  6. 运行时监控报警
    在运行时通过
    FactoryTalk View
    SE Client 监控报警和事件并与之交互。监控托管报警和事件对象的图形画面。
  7. 设置报警历史记录
    搭配使用“报警和事件历史”和网络中安装的
    SQL Server
    将报警历史信息记录到数据库。
    FactoryTalk View
    和
    FactoryTalk Linx
    均提供了合适版本的
    SQL Server
    。
  8. (可选)设置冗余报警和事件
    冗余可在硬件或电源发生故障的情况下实现弹性操作。基于设备的报警、基于服务器标签的报警和 OPC UA 报警需要采用不同的设置步骤。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal