设置 OPC UA 报警监控

OPC UA 报警用于监控第三方 OPC UA 服务器的报警状态。
概述:设置 OPC UA 报警监控
  1. 在第三方 OPC UA 服务器中定义和配置报警。
  2. 添加与第三方 OPC UA 服务器相连的
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector。
  3. 在
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 中设置和启用报警。
步骤 1.在第三方 OPC UA 服务器中定义和配置报警
对于 OPC UA 报警监控,报警来源于第三方 OPC UA 服务器。有关如何定义和配置报警的更多信息,请参见 OPC UA 服务器的用户文档。
步骤 2.添加与第三方 OPC UA 服务器相连的
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
用于将
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 添加到
FactoryTalk Directory
中的应用程序。
数据服务器提供包含在 OPC UA 服务器中的标签或数据条目。需要访问数据条目的客户端(如
FactoryTalk View Studio
)使用从
FactoryTalk Directory
引用的数据服务器应用程序元素进行定位,找到托管 OPC UA 服务器的计算机。
该步骤提供第三方 OPC UA 服务器与
FactoryTalk Directory
之间的链接。
在本例中,使用
FactoryTalk View Studio
将 OPC UA Connector 添加到应用程序。
  1. 运行
    FactoryTalk View Studio
    ,打开或创建网络应用程序或本地应用程序。
  2. 展开
    FactoryTalk
    浏览器窗口,然后右键单击应用程序或区域。
  3. 单击
    添加新服务器
    >
    OPC UA 服务器
    。
步骤 3.在
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 中设置和启用报警
使用
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 设置和启用报警。
  1. 在
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector
    对话框中,单击
    OPC UA 服务器
    。
  2. 在
    常规
    下,指定第三方 OPC UA 服务器的端点 URL。
  3. 在
    报警设置
    下,选择
    启用报警和事件支持
    。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal