设置图形画面

在
FactoryTalk View Studio
中创建的图形画面是报警和事件汇总对象等
FactoryTalk Alarms and Events
对象的容器。
FactoryTalk Alarms and Events
对象用于在运行时监控基于设备的报警、基于标签的报警和 OPC UA 报警并与之交互。
将报警和事件对象添加到
FactoryTalk View
图形画面
  1. 运行
    FactoryTalk View Studio
    并打开现有应用程序。
  2. 展开
    FactoryTalk
    浏览器窗口以显示要添加新图形画面的 HMI 服务器。
  3. 如果应用程序没有 HMI 服务器,就添加一个。右键单击应用程序或区域,指向
    添加新服务器
    ,然后单击
    HMI 服务器
    。按照 HMI 服务器向导中的说明进行操作。
    只能将 HMI 服务器添加至 View SE
    网络分布式
    应用程序。
    网络站点
    应用程序和
    本地站点
    应用程序均支持单个 HMI 服务器,该服务器在创建应用程序时由系统静默安装。
  4. 在
    图形
    文件夹中,右键单击
    画面
    ,然后单击
    新建
    。
  5. 在菜单栏上,单击
    对象
    ,指向
    报警和事件
    ,然后单击所列的任一个对象:
    条
    、
    汇总
    、
    记录查看器
    、
    状态浏览器
    或
    自动诊断事件汇总
    。
  6. 单击网格并拖动光标,在图形画面上调整对象的位置和大小。
  7. 双击对象,配置其属性。
    如需逐步操作说明,请参见
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    ,该指南可通过
    FactoryTalk View Studio
    中的
    帮助 > 联机书籍
    菜单获取。
  8. 完成时,单击
    确定
    关闭对象属性,然后单击
    文件 > 保存
    ,保存图形画面。
  9. 创建更多图形画面,根据需要插入和配置其他报警和事件对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal