设置报警历史记录

要记录历史报警和事件,可以安装
FactoryTalk View
提供的
Microsoft
SQL Server
版本,也可以使用现有
SQL Server
数据库,但前提是该数据库已安装在网络中。
概述:设置报警历史记录
  1. 确认
    SQL Server
    已安装。
  2. 在
    FactoryTalk Directory
    中添加数据库定义。
  3. 关联数据库定义与报警服务器。
  4. 将报警和事件记录查看器对象添加到图形画面。
  5. 运行
    FactoryTalk View
    SE Client 监控显示。
步骤 1.确认
SQL Server
已安装
确认在要用于记录报警历史的计算机上已安装
SQL Server
。检查
FactoryTalk Alarms and Events
发行说明
,确定是否为支持的最新版本。
  • 如果尚未安装
    SQL Server
    ,请安装
    FactoryTalk View
    软件中包含的版本(位于
    FTView\Redist\SQLServerEXPR_2014SP3
    文件夹)。
    安装时,请遵循
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    中的安装说明,该指南位于以下目录中:
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\Help\FT Alarms and Events System Configuration Guide.pdf
    。
    此外,还可以通过
    FactoryTalk View Studio
    中的
    帮助 > 联机书籍
    菜单获取该指南。
  • 如果已经安装
    SQL Server
    ,则可配置数据库以记录报警和事件记录信息。配置时,请遵循
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    中“使用现有
    SQL Server
    数据库”部分的配置说明。
步骤 2.在
FactoryTalk Directory
中添加数据库定义
添加数据库定义,在
FactoryTalk Directory
和网络中安装的数据库软件之间建立连接。
  1. 运行
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    并打开应用程序。
  2. 在
    FactoryTalk
    浏览器窗口中,展开
    系统
    >
    连接
    ,然后右键单击
    数据库
    文件夹。单击
    新建数据库
    。
  3. 设置新数据库定义的属性。
  4. 完成后,单击
    确定
    。数据库定义会添加到“数据库”文件夹,以备使用。
步骤 3.关联数据库定义与报警服务器
关联数据库定义和报警服务器,以便开始将历史数据记录到报警历史记录中。可以将不同的报警服务器与不同的数据库(报警历史记录)相关联,也可以选择将所有报警服务器与单个数据库相关联。
  1. 运行
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    并打开应用程序。
  2. 展开
    FactoryTalk
    浏览器窗口,直至显示每一个报警服务器。
  3. 右键单击服务器,然后单击
    属性
    。
    • 对于
      Rockwell Automation
      设备服务器 (
      FactoryTalk Linx
      ),单击
      报警和事件
      选项卡。设置
      报警和事件历史
      属性。
    • 对于标签报警和事件服务器,单击
      优先级和历史
      选项卡。设置
      报警和事件历史
      属性。
    • 对于 OPC UA 服务器,单击
      OPC UA 服务器
      选项卡。在
      报警设置
      下,设置
      历史
      属性。
  4. 单击
    应用
    应用设置,或单击
    确定
    应用设置并关闭对话框。
步骤 4.将报警和事件记录查看器对象添加到图形画面
  1. 运行
    FactoryTalk View Studio
    并打开应用程序。
  2. 要创建新的图形画面,打开
    图形
    文件夹,右键单击
    画面
    ,然后单击
    新建
    。
  3. 在
    对象
    菜单中,选择
    报警和事件 > 记录查看器
    ,然后单击并拖动光标以将记录查看器对象添加到显示画面中。
  4. 要打开对象属性,双击记录查看器对象。
  5. 在
    常规
    选项卡中,选择包含要查看的报警和事件历史信息的数据库。
  6. 在其他选项卡上,设置属性以自定义记录查看器显示。可单击任何选项卡中的
    帮助
    了解详细信息。完成后,单击
    确定
    关闭对话框。
步骤 5.运行
FactoryTalk View
SE Client 监控显示
  1. 启动
    FactoryTalk View
    Site Edition Client
    。
  2. 打开包含记录查看器对象的图形画面,验证其工作情况。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal