FactoryTalk Alarms and Events 帮助

FactoryTalk®
报警和事件是一组分布式服务,它会将报警发送至图形对象进行显示,同时也会发送至中央记录进行存档。
通过
FactoryTalk Alarms and Events
,您可在
FactoryTalk
产品之间以统一、一致的方式对
FactoryTalk
应用程序的报警和事件信息进行定义、管理、记录及查看。另外,还可以使用
FactoryTalk Alarms and Events
管理、监控和记录 OPC 数据服务器的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal