运行时监控报警

要在运行时与报警和事件交互,请将
FactoryTalk View
Site Edition Client 连接到应用程序。运行
FactoryTalk View
SE Client 并监控托管报警和事件对象的图形画面。
连接到应用程序和监控报警
  1. 对于网络站点应用程序或网络分布式应用程序,如果尚未执行此操作,请在每台客户端计算机上运行“指定
    FactoryTalk Directory
    位置”工具,并指向 Network Directory 服务器计算机。
    对于独立计算机上的本地站点应用程序,不需要指定
    FactoryTalk Directory
    服务器。
  2. 在其中一台客户端计算机上运行
    FactoryTalk View
    Site Edition Client。
  3. 单击
    创建
    FactoryTalk View
    SE Client 配置文件
    创建新的配置文件。
  4. 向导会提示您输入必填信息,并在您输入完毕后创建一个扩展名为 .CLI 的文件,用于保存服务器和工程信息。
    如需逐步操作说明,请参见
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    ,该指南可从
    FactoryTalk View Studio
    中的
    帮助 > 联机书籍
    菜单获取。
  5. 在网络中的每台
    FactoryTalk View
    SE 客户端计算机上,复制先前创建的 *.CLI 配置文件或创建新的配置文件。
    默认位置是
    C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Client\ConfigurationFileName.cli
    。
  6. 在每台客户端计算机上运行
    FactoryTalk View
    SE Client 软件以连接到应用程序。
  7. 监控包含报警和事件对象的图形画面:
    • 报警和事件条:
      查看最近和优先级最高的报警并与之交互。
    • 报警和事件汇总:
      查看未确认报警并使用各种功能对报警进行确认、禁用、抑制、搁置、取消搁置、筛选和排序。
    • 报警和事件记录查看器:
      查看记录在
      SQL Server
      数据库的历史报警和事件。
    • 报警状态浏览器:
      基于状态查看报警。启用、禁用、抑制、取消抑制、搁置或取消搁置报警。
    • 自动诊断事件汇总:
      查看由可支持自动诊断功能的 Rockwell Automation 控制器收集的诊断事件。抑制、解除抑制、筛选和排序诊断事件。
      在运行时,如果
      SQL Server
      数据库断开连接,则在以下图形画面之间进行切换需花费约 40 秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal