设置基于设备的报警监控

基于设备的报警监控功能可与已使用预置报警或报警指令编程的
Studio 5000
控制器配合使用。如果
FactoryTalk
应用程序使用其他类型控制器,则设置基于服务器标签的报警监控。
概述:设置基于设备的报警监控
  1. 创建工程,定义报警或报警指令,然后下载到
    Studio 5000
    控制器。
  2. 将
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    ) 添加到应用程序,以整理工程信息(包括数据服务器、HMI 服务器、报警和事件服务器等元素),并向
    FactoryTalk
    系统中包含的所有软件产品和计算机提供此信息。
    以下应用程序类型可用于基于设备的报警监控。
    • 位于
      FactoryTalk
      Network Directory 中的网络分布式应用程序。
      工程信息和与工程相关的软件产品可位于分布在网络中的多台计算机上。特定网络分布式应用程序中的所有计算机共享一个位于网络计算机上的公共 Network Directory 服务器。
    • 位于
      FactoryTalk
      Network Directory 中的网络站点应用程序。
      所有相关软件产品(数据服务器除外)必须安装在同一台计算机上。网络站点应用程序可以与其他机器上的数据服务器相连。特定网络站点应用程序中的所有计算机共享一个位于网络计算机上的公共 Network Directory 服务器。
    • 位于
      FactoryTalk
      Local Directory 中的本地站点应用程序。
      工程信息位于独立计算机中,只可用于安装在同一台本地计算机上的软件产品。本地站点应用程序无法远程访问,而且不能与网络分布式应用程序或网络站点应用程序共享工程信息。
步骤 1.创建工程,定义报警或报警指令
  1. 运行
    Studio 5000
    Logix Designer
    应用程序。
  2. 创建工程,添加新报警或报警指令。如需逐步操作说明,请参见 Logix Designer 应用程序帮助。
  3. 完成时,将工程下载到控制器。
步骤 2.向应用程序添加设备服务器
使用
FactoryTalk View Studio
或
FactoryTalk Administration Console
将
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 添加到
FactoryTalk Directory
中的本地或网络应用程序。将设备服务器设置为,订阅
Studio 5000
控制器检测到的报警。
下面的步骤适用于使用
FactoryTalk View Studio
添加设备服务器。
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,打开或创建
    FactoryTalk
    应用程序。
  2. 展开
    FactoryTalk
    浏览器窗口,以树视图形式显示
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory 的内容。导航至要添加服务器的应用程序或区域。
  3. 右键单击该应用程序或区域,然后单击
    添加新服务器
    >
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )
    。
  4. 在
    属性
    对话框中,设置设备服务器属性,然后单击
    确定
    。
  5. 在浏览器窗口中,双击
    FactoryTalk Linx
    服务器,然后双击
    通信设置
    。
  6. 在
    通信设置
    窗口中,为
    Studio 5000
    控制器添加新的快捷方式,并启用该快捷方式的报警和事件。完成后,单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal